{}

Unsere Marken

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
Wie können wir Ihnen behilflich sein?
Pro-Face: Was ist der Unterschied zwischen der kostenlosen Trial- und der Vollversion der Programmiersoftware GP Pro EX?

Die Programmiersoftware für die aktuelle Pro-Face HMI Reihe heißt GP Pro EX.
Auf der Pro-Face Homepage steht ein Link mit einem kostenlosen Download dieser Software zur Verfügung.
Um die Software als Vollversion zu verwenden, ist die Lizenz mit dieser Artikelnummer zu erwerben:
 

PFZEEPFXEXEDV40 (PFXEXEDV40) 
 

Der Artikel umfasst den Lizenz Schlüssel in Papierform und eine DVD mit dieser Software und weiteren Dienstprogrammen.
 

Projekte, die mit der kostenlosen Trial Software erstellt werden, können nicht auf HMI Panel oder in die WinGP Runtime geladen werden.
Heruntergeladene Projekte, die in der Trialversion abgespeichert und geändert werden, können ebenfalls nicht in ein HMI Panel geladen werden.
 

Projektdateien mit der Endung .psx können aber in der Trialversion offline geöffnet und betrachtet werden.
 

Der Programmierumfang der Trialversion entspricht der Vollversion.
 

Man kann die Trialversion installieren, testen, mit der Programmierung üben und dann später diese Version mit dem erhaltenen Lizenzschlüssel als Vollversion freischalten.
Die bereits erstellen Projekte sind dann auch in ein HMI Panel ladbar.

 

Schneider Electric Deutschland

FAQ-Nutzungshinweis

Bitte lesen Sie sich die Bedingungen für die FAQ genau durch. Sie müssen den Bedingungen zustimmen, bevor Sie mit der Suche beginnen können.

Die in den FAQs aufgeführten Antworten dienen als Hilfestellung und Orientierung. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit und Aktualität. Sie ersetzen nicht die AGBs, die Technischen Dokumentationen, die Gebrauchsanweisungen, die Sicherheitshinweise und die anerkannten Regeln der Technik.