FAQs durchsuchen
Welche Materialien sind für die Drucktaster Serie XB4 und XB5 verwendet worden?
Bei der Produktion der Drucktaster Serie XB4 und XB5 sind folgende Materialien verwendet worden:
Etikettenhalter/Kontaktblock: PA6 GF25 FR
Kappen: Staramid 6 20 VZ / PA6, GF20
Stößel des Kontaktblocks: Latamid 66H2G25VOCT1 / PA6 CF25 FR
Rahmen/Gehäuse: PBT GF25 FR
Abdeckkappen Leucht: PC / Trogamid T5000
Befestigungsmutter: Arnite T06 200 / PBT
Bei den externen Materialien handelt es sich um PBT für die Blenden, PA für die Kappen und Köpfe, PC für die Kontrollleuchten und Polyurethan-Elastomer für die Dichtung.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Deutschland
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: