Hur ställer man IP-adress på PLC M340

M340:s Ethernet-anslutningar kan tilldelas IP-adress på flera olika sätt. Baktill på processor eller Ethernet-modul (NOE-modul) finns 2 omkopplare.

  • Tilldelas IP-adress från DHCP server. Ställ Tens omkopplare mellan 0-15 (15 är samma som F) och Ones omkopplaren mellan 0-9. T.ex 123 ( Tens på C och Ones på 3). Då blir namnet som DHCP-servern ska tilldela IP-adress BMX_2020_123 (eller BMX_2030_123 eller BMX_0100_123).
  • Tilldelas från Bootp server. Ställ ones (lägre omkopplaren) i läge A eller B.
  • Tilldela IP-adress från applikationsprogrammet. Ställ ones (lägre omkopplaren) i läge C eller D.
  • Återgå till default IP-adress. Ställ ones (lägre omkopplaren) i läge E. Default IP-adress är 84 + mac-adressens sista 3 byte. Exempel Mac-adress 00-80-F4-02-DC-A1. Vi använder de sista 3 byte 02-DC-A1 och räknar om dem till decimalt. Då blir IP-adress 084.002.220.161.
  • Stoppa kommunikation via denna Ethernet-modul. Ställ ones (lägre omkopplaren) i läge F.


Vid leverans står omkopplaren i läge C vilket innebär att IP-adress ska tilldelas från applikationen.

Schneider Electric Danmark

Se mere
Produkt:
Artikler som kan være nyttige
Se mere
Produkt: