Ledernes farvekoder følger standarden EIA/TIA 568.
Par 1: Hvid/blå - Blå
Par 2: Hvid/orange - Orange
Par 3: Hvid/grøn - Grøn
Par 4: Hvid/brun - Brun
Bemærk! I henhold til standarden for RJ45 konnektorer skal disse anvendes sammen med tilhørende RJ45 plugs for at sikre den korrekte funktion. Der konnekteres efter samme farvekodningsprincip (568A eller 568B) i begge ender af et link.
EIA/TIA 568A
Kontakt/pin 1: Hvid/grøn
Kontakt/pin 2: Grøn
Kontakt/pin 3: Hvid/orange
Kontakt/pin 4: Blå
Kontakt/pin 5: Hvid/blå
Kontakt/pin 6: Orange
Kontakt/pin 7: Hvid/brun
Kontakt/pin 8: Brun
EIA/TIA 568B
Kontakt/pin 1: Hvid/orange
Kontakt/pin 2: Orange
Kontakt/pin 3: Hvid/grøn
Kontakt/pin 4: Blå
Kontakt/pin 5: Hvid/blå
Kontakt/pin 6: Grøn
Kontakt/pin 7: Hvid/brun
Kontakt/pin 8: Brun