Søg i ofte stillede spørgsmål
Må et PDS-kabel være 110 meter - eller hvad er max. længden?
Max længden på et kabel er 90 m., men her kan sættes en Hub eller Switch til, hvis man ønsker yderligere længde, dvs. 90 m. Hub/Switch og herefter 90 m. igen. Der bør ikke forbindes mere end 3 Hub/Switch i serie, da dette kan give problemer.
Til de 90 m kabel længde indgår der 2x patch kabler på max 5 m så længden ialt kommer op på 100m.
Max. længden på 90 m kan være afhængig af hvilken standard der bruges.
Nogle måler på transmissionshastigheder og kvaliteten heraf, og så længe det er ok, er der ingen maksimum længde.
Udgivet til:Schneider Electric Danmark
Se mere
Område:
Se mere
Område: