Поддерживают ли ПЧ производства Schneider Electric коммуникационный протокол Modbus TCP?
ПЧ ATV212 и ATV312 поддерживают обмен по протоколу Modbus TCP при помощи моста Ethernet/Modbus.

ПЧ ATV32/ATV320 поддерживают обмен по протоколу Modbus TCP при установке дополнительной коммуникационной карты VW3A3616.

ПЧ ATV61/71 поддерживают обмен по протоколу Modbus TCP при установке дополнительной коммуникационной карты:

для версии firmware ATV71 >= V1.1 IE04: VW3A3310d
для версии firmware ATV61 >= V5.8IE36: VW3A3320
для версии firmware ATV71 >= V5.7IE70: VW3A3320





Schneider Electric Danmark

Se mere
Område:
Artikler som kan være nyttige
Se mere
Område: