Есть ли особенности при подборе ПЧ для привода поршневого компрессора/ поршневого/плунжерного насоса?
Исходным пунктом для подбора ПЧ должен быть максимальный длительный ток двигателя компрессора.
В случае поршневого компрессора производства фирмы Bitzer в данных компрессора указывается значение Max operating current:









Для поршневого компрессора фирмы Danfoss в данных компрессора указывается значение RLA - значение длительного тока компрессора при температурах кипения/конденсации, обеспечивающих максимальную нагрузку, и при максимальной скорости вращения.

ПЧ должен обеспечить этот ток в длительном режиме. Это объясняется тем, что холодильная система может работать длительное время при температурах кипения и конденсации, отличающихся от расчетных.
Расчетными значениями являются значения температур кипения и конденсации, которые задаются при выборе компрессора. Значение тока двигателя при этих значениях отличается от максимального длительного тока двигателя. Использовать это значение для выбора ПЧ нельзя.

Выбор ПЧ следует производить по максимальному длительному току компрессора.

Также нужно учесть зависимость нагрузки от угла поворота вала.
Данный вид механизмов отличает зависимость момента сопротивления от угла поворота вала. Чем больше количество цилиндров имеет компрессор (насос), тем меньше зависит момент сопротивления от угла поворота. При уменьшении количества цилиндров зависимость момента сопротивления от угла возрастает.
Таким образом, при уменьшении количества цилиндров для пуска компрессора/насоса может потребоваться больший момент сопротивления, если положение поршней в цилиндрах таково, что момент сопротивления максимален.
Соответственно, ПЧ должен обеспечить повышенный момент в момент пуска, т.е иметь соответствующую перегрузочную способность.

При подборе ПЧ рекомендуется использовать следующие коэффициенты запаса по току:

Коэффициент запаса                    Количество цилиндров
2                                                       2
1.6                                                    4
1.5                                                    6

ПЧ должен обеспечивать ток, рассчитанный с учетом коэффициента запаса, в момент пуска (по каталогу ATV71 обозначается как "Максимальный переходной ток в течение 60 с").

Таким образом, выбор ПЧ для поршневого компрессора нужно производить по:
- максимальному длительному току двигателя компрессора;
- перегрузочной способности.

ПЧ должен быть рассчитан на работу с постоянным моментом нагрузки (ATV71, ATV310, ATV312, ATV32, ATV320, ATV610, ATV630/ATV650, ATV340, ATV930/ATV950).
В настоящий момент ATV71, ATV312, ATV32 сняты с производства.
Должен быть активирован векторный закон управления двигателем и проведена автонастройка (автотюнинг).
По вопросам настройки данных ПЧ просьба обращаться в Центр поддержки клиентов (8 800 200 64 46 или ru.ccc@se.com).

Не рекомендуется использовать ATV212 для привода поршневых механизмов (компрессоров, насосов).

Пример подбора:
Поршневой компрессор Bitzer 4NES-20 (режим работы: Ткип.= -4 град С. Тконд. = +45 град С, фреон R22).
Максимальный длительный ток двигателя компрессора: 33,2 А.
Обратите внимание: ток при Ткип.=-4С. Тконд.+45С, фреон R22 равен 21,2 А.
Для 4 цилиндров: коэффициент запаса равен 1,6 ( 33,2 х 1,6 = 53,12 А).
Таким образом, для данного ПЧ можно выбрать:
ATV71HD18N4
Длительный ток: 41 А.
Перегрузочная способность: 61,5 А в течение 60 с.

Schneider Electric Danmark

Se mere
Område:
Artikler som kan være nyttige
Se mere
Område: