ATS48: есть ли возможность настроить автоматический рестарт при пропадании сетевого напряжения?


Если напряжение на входе устройства плавного пуска выходит за нижний предел диапазона напряжений:

(230 -15) %...(415 + 10) % - для ATS48...Q;
(208 - 15) % ...(690 + 10) % - для ATS48...Y;
то стартер останавливается с ошибкой PHF или USF.
Эти ошибки позволяют осуществить автоматический рестарт стартера.
Для этого нужно выполнить следующие условия:
Установить параметр ArS (меню Pro) равным On:
ArS = On.
Условия авторестарта:
- двухпроводное управление;
- наличие команды СТАРТ;
- исчезновение причины, вызвавшей ошибку (восстановление напряжения сети).
Состояние стартера при авторестарте:
- открытие (размыкание) реле R2 (всегда назначено на функцию «конец старта»);
- R1 - открывается только если назначено на "isolating relay". Если назначено на "fault relay" - остается замкнутым.
Обратите внимание на состояние реле R1 при авторестарте! Если реле R1 назначено на функцию «isolating relay», то оно разомкнется.

Schneider Electric Danmark

Se mere
Område:
Artikler som kan være nyttige
Se mere
Område: