ATV212 Как настроить пожарный режим ПЧ ATV212?
В пожарном режиме все неисправности ПЧ будут игнорироваться.
Для этого необходимо назначить на один из логических входов функцию 52:
например, F113 = 52 (вход RES).

Также необходимо задать:
F650 = 1 или 2 (направление вращения):
обратите внимание - нажатие клавиши ENT не менее 2 с.

Для разрешения реверса не забудьте назначить параметр F311=0!

































F659 = 0 или 1 или 2 :
Параметр F659 определяет, как включается fire-режим:
переход сигнала на входе из 0 в 1 (F659=0);
уровень сигнала: 1 (при значении F659= 1) или 0 (при значении F659= 2).

При назначении F659 = 1 для активации пожарного режима можно установить перемычку между P24 и выбранным логическим входом (вход RES, если F113 = 52).
Переключатель режима логики SW102 должен быть в заводском положении:



















Параметр F294 определяет скорость пожарного режима, Гц. Заводская настройка F294 = 50 Гц.

Также можно использовать функцию 53. Поведение ПЧ будет в основном аналогично функции 52.

Отличия функций 52 и 53 заключаются в следующем:
- при назначении на логический вход функции 52 ПЧ при поступлении сигнала "ПОЖАР" на логический вход, на который назначена функция 52, может быть остановлен только снятием напряжения (F659=0) либо также снятием сигнала "ПОЖАР" (F659=1 или F659=2).
- при назначении на логический вход функции 53 есть дополнительная возможность останова ПЧ:нажатием кнопки STOP/RESET на панели ПЧ. ПЧ при этом останавливается, на индикаторе высвечивается "Е". Для последующего запуска ПЧ необходимо отключить и включить силовое питание.

Пример настройки ПЧ для пожарного режима:

Сбросить ПЧ на заводские настройки: параметр TYP = 3
(нажать MODE – горит светодиод PRG – на экране AUF – 8 раз нажать кнопку «вверх» - нажать ENT – три раза нажать кнопку «вверх» - нажать ENT – сброс ПЧ – на индикаторе HELLO).

Введите данные двигателя:










































Настройте следующие параметры:
F650 = 1 (проверьте направление вращения! если нужно реверсировать - установите F650 = 2);
F311=0;
F113 = 52;
Между P24 и входом RES установите перемычку;
F659 = 1;
Для блокировки параметров и кнопок на панели ПЧ настройте:

F732 = 1
F733 = 1
F700 = 1.





Schneider Electric Danmark

Se mere
Område:
Artikler som kan være nyttige
Se mere
Område: