Используется PLC M340 и шасси на 4 плато-места и они уже заняты нужны дополнительные входы и выходы. Каковы пути решения для расширения?
Есть разные варианты решения и это зависит от требований к проекту:
  1. Изменить шасси с 4 платомест BMXXBP0400 на 6 платомест BMXXBP0600 или больше для дальнейшего расширения. Возможные варианты на 8 платомест BMXXBP0800 или на 12 платомест BMXXBP1200
  2. Добавить другое шасси, но тогда необходим модуль расширения и дополнительный блок питания. Модуль расширения – заказной номер BMXXBE1000, резисторы оконечники нагрузки TSXTLYEX. Блок питания и шасси.
  3. Добавить удаленную периферию, к примеру, Advantys STB по сети Ethernet TCP/IP Modbus. Для реализации понадобиться Коммуникационный процессор, блок распределения питания и блок выходных сигналов. По стоимости не самый дешевый вариант.
  4. Возможен вариант Advantys OTB по шине Ethernet TCP/IP Modbus. (формат Twido). Коммуникационный модуль Advantys OTB заказной номер OTB1E0DM9LP - OTB МОДУЛЬ ДЛЯ ПРОТОКОЛА ETHERNET, 12 ВХОДОВ 8 ВЫХОДОВ, 24 В ПОСТ. ТОКА. Данный модуль допускает дополнительные подключения модулей.
Наиболее предпочтительный вариант 1, так как он наименее затратный. При некоторых условиях приемлемо решение по варианту 4.
Необходимо знать требуемо время реакции, этот вариант подойдет, если время реакции может быть более 50 мсек.
Если выходные сигналы на удалении тогда может оказаться перспективным и вариант 3 или 4.

В приложенном файле развернутый вопрос и ответ, имя файла "Case_12975080" (это ссылка)

Schneider Electric Danmark

Bilag
Case_12975080.docx [15.56 KB]
Se mere
Område:
Artikler som kan være nyttige
Se mere
Område: