ATV212: как задавать уставку по скорости в об/мин при управлении по Modbus RTU?
Прежде всего нужно корректно задать параметр F856.
Параметр F856 определяет число пар полюсов электродвигателя:









Заводское значение параметра F856: 2.

Число пар полюсов может быть определено по формуле:

F856 = 60 x 50 (номинальная частота электродвигателя, [Гц])/ синхронная скорость электродвигателя [обор/мин]

Синхронная скорость электродвигателя = номинальная скорость электродвигателя + скольжение.

Например, при номинальной скорости, равной 1450 об/мин, синхронная скорость равна 1500 об/мин.

При корректном задании параметра F856 скорость двигателя в режиме Мониторинг равна истинной.

Проверьте задание F856: переключите ПЧ в локальный режим, задайте частоту 50 Гц, войдите в режим Мониторинг и выберите скорость двигателя.

Для задания скорости по Modbus RTU нужно записывать в ячейку FA13 значение скорости в обор/мин.

Schneider Electric Danmark

Se mere
Område:
Artikler som kan være nyttige
Se mere
Område: