Käytettäessä vaihdetoimittajien omia infojärjestelmiä Esmikko lähettää infojärjestelmälle tiedon henkilöiden tilasta työaikaleimauksien yhteydessä. Liityntä on toteutettu väyläohjaimen Com0 portista RS232 liitynnällä. Liitynnän nopeus ja databittien lukumäärät ovat konfiguroitavissa Esmikon laiterekisterissä, oletuksena 96N8 (=9600 baudia, ei pariteettia ja 8 databittiä). Haluttaessa välittää data verkon välityksellä käytetään Moxa nPort 5110 TCP/IP terminal server lisälaitetta tiedon lähettämiseen.
Välittyvä tieto liitynnässä (poikkeuksin)
Parametrirekisterissä määritetään millä perusteella tiedot lähtevät
Sanomiin liittyvät syykoodit, paluuaika ja henkilön tilatieto (sisällä/ulkona).
Toteutettuja liityntöjä infojärjestelmiin AX600 / RS232
4 23567+8++0_2_5 +%T_%6I_%R_%D%M_%H%N // Flexim
5 23+++++++9_2_5 +%T_%12I_%R_%D%M_%H%N // Amanda
6 23567++++3_0_5 +%T_%6I_%R_%D%M_%H%N // Sandra6
6 23+++++++3_0_5 +%T_%6I_%R_%D%M_%H%N // Ericsson busines phone
6 10+++++++0_0_5 +%T_%6I_%R_%D%M_%H%N //Meridian Succession
6 23+++++++3_2_5 /DNA server, 15.6.2005/STJ
7 23+++++++3_2_5 +%T_%6I_%R_%D%M_%H%N_%d%m_%h%n // Sandra7
16 12LLLLLLLL_2_10 +K_%6I_%T_%R_%M%D_%H%N_%y%m%d%h%n__ // Soweco
17 23178+56+0_0_0 -%T_%10I_%R_%D%M_%H%N_%d%m_%h%n // Nice
18 10+++++++1_0_0 .%T%4I // Meridian
23 30--------_2_3 P=FD_SYSTEM
27 10--------_2_3 P=SAFENET // Safenet
28 12LLLLLLLL_2_10 +L_%9I_%T_%R_%M%D_%H%N_%y%m%d%h%n__%S // Sinfo
Esim:
23+++++++9_2_5
Definition of message types:
2----------------- entry
.3---------------- exit without code
..+++++++----- absence codes 1-7, +:type is 'another code'
................9---- type of 'another code'
...................2-- resend max 2 times
......................5 timeout 5 seconds (waiting ACK message)
+,- start character STX is added (+)/not added (-) in the checksum
%T type of message, '_' is used as symbol of TAB character (hex 09)
%nnI ID code, max nn characters
%R another absence code (0-3 characters)
%D%M return date
%H%N return time
%d%m%y booking date
%h%n booking time
%S name of TA terminal, 6 characters
Välittyvä tieto liitynnässä (poikkeuksin)
Parametrirekisterissä määritetään millä perusteella tiedot lähtevät
Sanomiin liittyvät syykoodit, paluuaika ja henkilön tilatieto (sisällä/ulkona).
Toteutettuja liityntöjä infojärjestelmiin AX600 / RS232
4 23567+8++0_2_5 +%T_%6I_%R_%D%M_%H%N // Flexim
5 23+++++++9_2_5 +%T_%12I_%R_%D%M_%H%N // Amanda
6 23567++++3_0_5 +%T_%6I_%R_%D%M_%H%N // Sandra6
6 23+++++++3_0_5 +%T_%6I_%R_%D%M_%H%N // Ericsson busines phone
6 10+++++++0_0_5 +%T_%6I_%R_%D%M_%H%N //Meridian Succession
6 23+++++++3_2_5 /DNA server, 15.6.2005/STJ
7 23+++++++3_2_5 +%T_%6I_%R_%D%M_%H%N_%d%m_%h%n // Sandra7
16 12LLLLLLLL_2_10 +K_%6I_%T_%R_%M%D_%H%N_%y%m%d%h%n__ // Soweco
17 23178+56+0_0_0 -%T_%10I_%R_%D%M_%H%N_%d%m_%h%n // Nice
18 10+++++++1_0_0 .%T%4I // Meridian
23 30--------_2_3 P=FD_SYSTEM
27 10--------_2_3 P=SAFENET // Safenet
28 12LLLLLLLL_2_10 +L_%9I_%T_%R_%M%D_%H%N_%y%m%d%h%n__%S // Sinfo
- Formaatti
Esim:
23+++++++9_2_5
Definition of message types:
2----------------- entry
.3---------------- exit without code
..+++++++----- absence codes 1-7, +:type is 'another code'
................9---- type of 'another code'
...................2-- resend max 2 times
......................5 timeout 5 seconds (waiting ACK message)
+,- start character STX is added (+)/not added (-) in the checksum
%T type of message, '_' is used as symbol of TAB character (hex 09)
%nnI ID code, max nn characters
%R another absence code (0-3 characters)
%D%M return date
%H%N return time
%d%m%y booking date
%h%n booking time
%S name of TA terminal, 6 characters