Video: How is the fault reset function programmed on ATV320 drive?
Issue:
Fault Reset on Altivar 320 Drives

Product Line:
Altivar 320

Environment:
All

Resolution:



To reset a fault using a logic input, navigate through the menus: CONF, FULL, FLT-, RST-.
Parameter RST can be assigned to the following:
reset inputs

Schneider Electric Danmark

Se mere
Område:
Artikler som kan være nyttige
Se mere
Område: