- Irroita pääkellon Ethernet-tietoverkkokaapeli ja liitä se tietokoneeseen
- Muuta tietokoneen verkkoasetukset vastaamaan pääkellon verkkoasetuksia (IP-osoite, verkon maski ja DNS-palvelin)
- Käynnistä Windowsin komentorivi:
- Paina Windows-näppäintä/hakupainiketta
- Kirjotta "cmd"
- Valitse hakutuloksista "Komentokehoite" / "Command Prompt"
- Suorita seuraava komento Windowsin komentokehoitteessa (time1.mikes.fi esimerkkinä aikapalvelimesta):
w32tm /stripchart /computer:time1.mikes.fi /dataonly /samples:1
Jos yhteysaikapalvelimeen toimii, komennon pitäisi tulostaa esimerkiksi tällainen lopputulos:
Tracking time1.mikes.fi [194.100.49.151:123].
Collecting 1 samples.
The current time is 1.3.2018 12.49.33.
12:49:33, +00.0286062s
Jos yhteys ei toimi, viimeinen rivi voi näyttää esim. tältä:The current time is 1.3.2018 12.49.33.
12:49:33, +00.0286062s
12:41:47, error: 0x800705B4
Toisin sanoen yhteyden toimiessa kunnolla, missään kohti tulostetta ei saa lukea "error".
Jos yhteys toimii, on syytä tarkistaa aikapalvelimen asetukset vielä kerran.
Jos taas yhteys ei toimi, on otettava yhteys verkon ylläpitoon yhteyden parametrien ja palomuuriasetusten tarkistamiseksi.