Vad heter ersättaren till IFM-modulen TRV00210?


Modbusinterface TRV00210 ersätts av LV434000. (Saknar E-nummer.)

LV434000 är kompatibel med Compact NSX100-630, Compact NS630-3200, Masterpact NT/NW och Masterpact MTZ.

Tillbehör

BeskrivningArtikelnummerE-nummer
Modbus-terminering, RJ45VW3A8306RC3347886
T-koppling Modbus
0,3 mVW3A8306TF033348138
1 mVW3A8306TF103348139
Kabel RJ45-öppen ände, 3 mVW3A8306D303347887
Kabel RJ45 och plint modbusLV434211
Kabel RJ45-RJ45
0,3 mVW3A8306R033348135
1 mVW3A8306R103348136
3 mVW3A8306R303348137
Modbus splitter, plintLU9GC33231050
Stackningstillbehör, 10 stTRV00217


Schneider Electric Danmark

Se mere
Område:
Artikler som kan være nyttige
Se mere
Område: