Для чтения серийного номера по коммуникационной шине, например, по Modbus RTU нужно произвести чтение следующих регистров ПЧ:
Для получения серийного номера нужно преобразовать значение регистра в ASCII-код.
Например, при чтении регистра C1P1 полученное значение 3430h после преобразования в ASCII-формат содержит два первых символа серийного номера: 40.
Имя | Логический адрес |
C1P1 | 3410 |
C1P2 | 3411 |
C1P3 | 3412 |
C1P4 | 3413 |
C1P5 | 3414 |
C1P6 | 3415 |
C1P7 | 3416 |
C1P8 | 3417 |
C1P9 | 3418 |
C1PA | 3419 |
Для получения серийного номера нужно преобразовать значение регистра в ASCII-код.
Например, при чтении регистра C1P1 полученное значение 3430h после преобразования в ASCII-формат содержит два первых символа серийного номера: 40.