LK IHC Wireless - Er det muligt at lave Sluk Alt funktion uden IHC Controller?
Ja, det er muligt, at lave Sluk Alt funktion som SA (Stand Alone) altså, uden Controller.

Bemærkning:
- Man kan lave op til 32 links, på en enhed.
- Man kan programmere sin wireless enhed med Control LInk eller Scenarie Link.

Definition på et Control Link:
- Med et Control Link anvender man begge tryk på en tangentflade.
- Funktion af tryk ved Control Link afhænger af, hvilken type modtager der anvendes:
>Relæ: Venstre tryk = tænd - Højre tryk = sluk
>Dimmer eller motorstyring: Venstre tryk = tænd/Justér op - Højre tryk = sluk/Justér ned

Definition af et Scenarie LInk:
- Kan anvendes som (Sluk Alt) funktion.
- Med et Scenarie Link anvender man et enkelt tryk på en tangentflade. Dvs. der kan styres to scenarier fra en tangentflade.
- Denne forbindelsestype bruges til at fremkalde en tidligere gemt kombination af lyskildernes lys-niveauer, kaldet et ”scenarie”.
- Når et Scenarie Link aktiveres, tændes modtagerne på det lysniveau, de er indstillet til under programmering-en.
- Når der er flere modtagere, der aktiveres af et tryk (F.eks Sluk Alt), vil kombinationer af de enkelte modtageres lysniveauer kunne programmeres og senere aktiveres af det pågældende tryk.



Schneider Electric Danmark

Se mere
Produkt:
Artikler som kan være nyttige
Se mere
Produkt: