ATV600: сброс ошибки ETHF при управлении по Modbus TCP (профиль управления I-/O-)
Ошибка ETHF возникает при сбое связи по шине. Если ПЧ ATV600 не получает в течение времени time-out запросов от клиента (от внешнего ПЛК), то происходит аварийное отключение с кодом ошибки ETHF.







































При управлении ПЧ согласно профилю I-O- для сброса ошибки ETHF нужно:

- настроить сброс ошибки на бит командного слова:
[Complete settings] [Error/Warning handling] [Fault reset]
[Fault Reset Assign] rSF = CD07 (Bit 7 digital input ctrl word - SoMove)

- при сбое связи и последующем восстановлении коммуникации (например, после перезагрузки ПЛК) нужно:

выслать  0 --> CMD
После этого выслать 80h -->CMD (бит7=1).

Schneider Electric Danmark

Se mere
Område:
Artikler som kan være nyttige
Se mere
Område: