Видео: Как отключить звуковую индикацию на ИБП Smart-UPS?
Issue:
Как отключить звуковую индикацию на ИБП Smart-UPS?

Product Line:
Smart-UPS
Smart-UPS On-Line

Environment:
All models, All Serial Numbers

Cause:
ИБП Smart-UPS может подавать звуковые сигналы при разных режимах работы. В некоторых случаях, данную опцию можно отключить.

Resolution:
На ИБП "Smart-UPS", со светодиодной индикацией на передней панели, Вы можете отключить звуковые сигналы с помошью платы сетевого управления или через ПО Powercute Business Edition. Модели данных ИБП начинаются с символов: "SU", "SUA", "SURT", или "SUM". Точный путь к настройке через меню зависитот версии платы сетевого управления или версии PowerChute, которая установлена у Вас.
Отключение звука на данных моделях ИБП не распространяется на сигнал "Low Battery Signal Alarm". Данный сигнал появляется в виде однократного монотонного писка за определённое время до разряда батарей и соответственно, отключения ИБП.  По умолчанию, данный сигнал подаётся за 2 минуты перед ожидаемым разрядом батарей. Поменять время срабатывания данного сигнала можно, но отключить сигнал полностью нельзя.

На ИБП Smart-UPS с LCD-экраном на передней панели, возможно отключить все звуковые сигналы, в том числе, "Low Battery Signal Alarm". Модели данных ИБП начинаются с символов: "SMC", "SMT", "SMX", "SRT". Данные ИБП можно настраивать с помошью платы сетевого управления (кроме "SMC"), или через PowerChute Business Edition а так же напрямую, через LCD-дисплей.

Инструкция по отключению звука через дисплей приведена на видео ниже:





На дисплее ИБП серии "SMC" для отключения звука достаточно нажать левую  кнопку с перечёркнутым динамиком и удерживать 3-4 секунды и убедиться, что на дисплее загорелся индикатор в виде перечёркнутого динамика.

Schneider Electric Danmark

Se mere
Område:
Artikler som kan være nyttige
Se mere
Område: