Vad är skillnaden mellan isolerkapslad effektbrytare (MCCB) ComPacT och luftbrytare (ACB) MasterPact?
Både isolerkapslade brytare (MCCB) och luftisolerade brytare (ACB) används för att sluta och bryta kretsar i en elanläggning. I princip har de samma funktion.
ACB har högre märkströmsområden och används vanligtvis längre uppströms (närmare matningskällan) i anläggningen och MCCB är vanligare nära förbrukarna. Valet av brytare styrs delvis av vilken driftspänning och brytförmåga som behövs. I takt med att tekniken har utvecklats har brytförmågan hos MCCB ökat, vilket har skapat en viss överlappning mellan de båda brytarteknikerna. Normalt säger man att en MCCB är strömbegränsande i sin konstruktion och en ACB ska hålla i och härda ut felet. Men det finns även ACB som är strömbegränsande till viss del.
MCCB
Märkström upp till 3200 A
Justerbara utlösningskurvor
Magnetiska eller termo-magnetiska reläskydd
Mekaniska eller elektroniska reläskydd
De flesta MCCB har selektivitetskategori A
Strömbegränsande
Energiselektivitet
ACB
Märkström upp till 6300 A
Justerbara utlösningskurvor
Elektroniska reläskydd
De flesta ACB har selektivitetskategori B
Normalt ej strömbegränsande
Ström/tidsselektivitet

Skillnaderna mellan ComPacT NS/NSX och MasterPact NT/NW/MTZ kan kortfattat sammanfattas i listan nedan.
  1. Brytförmågan hos MasterPact (ACB) är generellt högre än för ComPacT NSX och ComPact NS (MCCB).
  2. MasterPact har möjlighet att utrustas med motordon när som helst under produktens livslängd. Kan ha olika spänningar på till- och frånslagsspole samt motordon.

    ComPact NS måste beställas med motordon redan från början och går inte att utrustas med motordon i efterhand. Den byggs för antingen manuell eller elektrisk manöver.
    Endast en spänning för till och frånslag.
    ComPacT NSX kan kompletteras med motordon. Endast en spänning för till och frånslag.
  3. ComPact NS 1600b-3200 (>1600 A) finns enbart tillgänglig i fast utförande med manuell manöver.
  4. MasterPact MTZ kan uppgraderas med digitala moduler. Den möjligheten finns inte för ComPact NS eller ComPacT NSX.

Schneider Electric Danmark

Se mere
Område:
Artikler som kan være nyttige
Se mere
Område: