Vilka jordfelsbrytare kan ersätta äldre Multi 9?
Äldre jordfelsbrytare i Multi 9-serien kan ersättas med artiklarna i listan nedan.
ArtikelnummerE-nummerBeskrivning
M9R112252165113Jordfelsbrytare M9 2P 25A 30mA AC
M9R112402165114Jordfelsbrytare M9 2P 40A 30mA AC
M9R142402165117Jordfelsbrytare M9 2P 40A 300mA AC
M9R312402165120Jordfelsbrytare M9 2P 40A 30mA A-SI
M9R352402165123Jordfelsbrytare M9 2P 40A 300mA S A-SI
M9R114402165115Jordfelsbrytare M9 4P 40A 30mA AC
M9R144402165118Jordfelsbrytare M9 4P 40A 300mA AC
M9R314402165121Jordfelsbrytare M9 4P 40A 30mA A-SI
M9R354402165124Jordfelsbrytare M9 4P 40A 300mA S A-SI
M9R114632165116Jordfelsbrytare M9 4P 63A 30mA AC
M9R144632165119Jordfelsbrytare M9 4P 63A 300mA AC
M9R314632165122Jordfelsbrytare M9 4P 63A 30mA A-SI
M9R354632165125Jordfelsbrytare M9 4P 63A 300mA S A-SI

Schneider Electric Danmark

Se mere
Område:
Artikler som kan være nyttige
Se mere
Område: