ATV630: STO
Скажите, пожалуйста, у преобразователей частоты марки ATV630 можно ли по коммуникационной переменной, и какой, узнать задействованы входы безопасности STOA и STOB или нет?

Если с входов STOA/STOB снимается напряжение +24В (при неодновременном снятии - интервал между снятием с STOA и STOB не более 1 с) , то происходит активация функции безопасности STO/Safe Torque Off.
Статус функции STO:
STOSSafe Torque Off function Status16#3BDA = 15322
STOS0[Not active] (IDLE)Not active
1[Active] (STO)Active
2[Error] (FLT)Error


При разнице между снятием сигнала +24В с STOA/STOB более 1 с - ПЧ аварийно останавливается (выбегом - всегда при аварии) с ошибкой SAFF.

Состояние сигналов на входах STOA/STOB можно узнать по ячейке:
STOFSTOx Digital Input State16#3BDB = 15323

STOA=bit0
STOB=bit1

При активации STO слово состояния ETA=16#xx50 (Switch on disabled).

Schneider Electric Danmark

Se mere
Område:
Artikler som kan være nyttige
Se mere
Område: