Søg i ofte stillede spørgsmål
M9F42210 antal ledere i klemmen
C60BP automatsikring (M9F......)er det muligt at komme flere ledere i pr.klemme
På C60BP kan vi tilslutte direkte med terminale multikabler med samme kvadratstørrelser, i kobber, stiv, fleksibel med eller uden tylle som nedenfor:
- For rating fra 0,5 til 25A op til 3 kabler på 1,5 mm² eller op til 3 kabler på 2,5 mm².
- For rating fra 32 til 63A: op til 3 kabler på 4 mm² eller op til 3 kabler på 6 mm².
På C60BP kan vi tilslutte direkte med terminale multikabler med samme kvadratstørrelser, i kobber, stiv, fleksibel med eller uden tylle som nedenfor:
- For rating fra 0,5 til 25A op til 3 kabler på 1,5 mm² eller op til 3 kabler på 2,5 mm².
- For rating fra 32 til 63A: op til 3 kabler på 4 mm² eller op til 3 kabler på 6 mm².
Udgivet til:Schneider Electric Danmark
Se mere
Produkt:
Område:
Se mere
Produkt:
Område: