ATV600: компенсация падения напряжения на длинном кабеле - параметризация

Для компенсации падения напряжения на длинном кабеле в ПЧ ATV600/ATV900 можно использовать функцию Overmodulation.

Функция Overmodulation увеличивает напряжение на выходе, но форма напряжения становится несинусоидальной за счет увеличения содержания третьей гармоники.
Для двигателя 3-я гармоника не представляет опасности, потому что эта гармоника подавляется за счет трехфазной симметрии двигателя.
Учтите, что функция Overmodulation увеличивает выходное напряжение на 5-6%.

Для доступа к меню установите экспертный уровень доступа.

Параметры функции находятся в меню [Complete settings] [Motor parameters] [Motor control].

Schneider Electric Danmark

Se mere
Område:
Artikler som kan være nyttige
Se mere
Område: