Søg i ofte stillede spørgsmål
XB5 potentiometer - kan de monteres i XALD og XALK trykknapkasserne?
Anbefales ikke at bruge XALD eller XALK kasserne til montering af XB5 potentiometerne.
Potentiometerne har dybdemål på minimum 51,24mm.
Kasserne har dybdemål på 53mm.
Dimensioner af et XB5 10 kOhm potentiometer og XALD01 kasse.
Anbefales istedet at bruge XB4 potentiometerne til montering i XAPD trykknapkasserne (f.eks. XAPD1501) med brugbar dybde 74,5mm.
Udgivet til:Schneider Electric Danmark
Se mere
Område:
Se mere
Område: