ATV600: сброс аварии "Перегрев ПЧ" (OHF)
Авария "Перегрев ПЧ" (OHF) активируется при повышении температуры радиатора силовых транзисторов.
Текущая температура радиатора определяется по параметру "Тепловое состояние":
[Display] [Drive parameters] [Drive Therm State]

Тепловое состояние = 118% - температура радиатора равна 100 градусам С.
При этой температуре ПЧ отключается с кодом OHF.
Сброс аварии возможен при понижении теплового состояния до 90%:
- по дискретному входу при назначении на этот вход функции "Сброс аварии" ([Complete settings] [Error/Warning handling] [Fault reset]rSF = DI*);
- битом командного слова;
- нажатием STOP/RESET на выносном терминале.

Также возможно активировать функцию автоматического сброса аварий:
[Complete settings] [Error/Warning handling] [Auto fault reset]
[Auto Fault Reset] Atr=YES (нажимать на ENT не менее 2 с).




Schneider Electric Danmark

Se mere
Område:
Artikler som kan være nyttige
Se mere
Område: