ATV600: возможно ли настроить ПЧ на индикацию достижения заданной температуры радиатора - для исключения аварии "Перегрев ПЧ" (OHF)?
Авария "Перегрев ПЧ" (OHF) активируется при повышении температуры радиатора силовых транзисторов.
Текущая температура радиатора определяется по параметру "Тепловое состояние":
[Display] [Drive parameters] [Drive Therm State]

































Тепловое состояние = 118% - температура радиатора равна 100 градусам С.
При этой температуре ПЧ отключается с кодом OHF.
Сброс аварии возможен при понижении теплового состояния до 90%.

ПЧ ATV600 позволяет настроить предупреждение (Warning) о достижении заданной температуры. Это предупреждение позволяет оперативному персоналу избежать аварийного отключения ПЧ по перегреву - например, снизить нагрузку привода.

Для настройки предупреждения нужно настроить уровень теплового состояния, при котором будет активироваться предупреждение:


























После этого настройте предупреждение о перегреве ПЧ выше установленного ранее уровня:




































При повышении теплового состояния ПЧ выше уровня "Пр.тепл.сост.ПЧ" индикатор слева от выносного терминала будет вспыхивать красным цветом.








Schneider Electric Danmark

Se mere
Område:
Artikler som kan være nyttige
Se mere
Område: