ATV600/ATV900: диагностика связи по Modbus RTU
В данной статье показано как при помощи встроенных функций ПЧ проверить состояние связи мастер-ПЧ по протоколу Modbus RTU.

Причин отсутствия связи по Modbus RTU может быть много. Данная статья позволит определить - поступают ли запросы от мастера шины на ПЧ.

Прежде всего проверьте - какой Modbus адрес настроен в ПЧ:

[Communication] [Comm parameters] [Modbus SL] [Modbus Fieldbus]
[Modbus Address] Add

После изменения адреса надо выключить и включить ПЧ (силовое напряжение).

Если мастер шины Modbus периодически производит опрос ПЧ (чтение или запись какой-либо ячейки) и не получает ответа - тогда возможно проверить поступление запросов от мастера на ПЧ.
Для этого нужно зайти в меню 4.11 Диагностика Modbus:











































Строка Modbus Frame Nb содержит информацию о количестве посылок Modbus, поступивших на ПЧ.
Следующая строка содержит информацию о количестве посылок, содержащих искаженную информацию.

В случае возникновения вопросов просьба обращаться по адресу:

ru.ccc@se.com

Schneider Electric Danmark

Se mere
Område:
Artikler som kan være nyttige
Se mere
Område: