ATV212: как откалибровать аналоговый выход FM для индикации выходной частоты?
Для проведения калибровки нет необходимости запускать электропривод.
Калибровка проводится при состоянии ПЧ "Готовность" (READY) - не в состоянии "Работа" (RUN).

Ниже приведен пример калибровки аналогового выхода FM для вывода сигнала, пропорционального выходной частоте ПЧ.

Для проведения калибровки необходимо:
- установить параметр FMSL = 17. В этом режиме 100% от значения параметра FH будет соответствовать настроенному при помощи параметра FM уровню напряжения/тока (в зависимости от положения переключателя SW101).
- если выходной сигнал - ток 4..20мА - перевести переключатель в левое положение.
- присоединить миллиамперметр к выходу FM/CC.
- выбрать параметр FN, нажать ENT и провести настройку выхода FM: кнопками БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ установить требуемый сигнал, который БУДЕТ соответствовать 100% от значения параметра FH .
- установив на выходе FM необходимое значение сигнала тока (или напряжения), запомнить это значение - нажатием ENT.
- после этого задать FMSL = 0.

После этого ПЧ будет выводить на выход FM сигнал, который при 100% от значения параметра FH будет равен настроенному значению (параметром FM).
Корректировка минимального значения сигнала (4 мА) производится параметром F692.

Schneider Electric Danmark

Se mere
Område:
Artikler som kan være nyttige
Se mere
Område: