ATV900-ATV71: выравнивание нагрузки в многодвигательном приводе и функция master/slave-ведущий/ведомый - сравнение
ATV900, также как и ATV71, поддерживает функцию ведущий/ведомый (master/slave).
Назначением этой функции является выравнивание нагрузки в многодвигательном приводе.
ATV71 имел два варианта выравнивания нагрузки:
  • для гибких систем  - функция LBA;
  • для жестких систем - функция master/slave.
ATV900 имеет более обширный набор функций для выравнивания нагрузки:
  • для гибких систем  - функция LBA;
  • режим согласования нагрузки для гибких систем может быть как по моменту, так и по скорости;
  • для жестких систем - функция master/slave.
Добавлен режим multidrive link, при котором передача сигналов между ПЧ осуществляется по ethernet.

Schneider Electric Danmark

Se mere
Område:
Artikler som kan være nyttige
Se mere
Område: