Det afhænger af omgivelsestemperaturen og belastningsstrømmen.
Fra diagrammet, der er vist i vedhæftet SSM relæ vejledning, kan du se betingelserne for installering af flere enheder, uden mindsteafstand mellem dem, samt for installeret enkelt enheder med defineret afstand til andre komponenter.
For SSM1A112BD relæet er det tilladt at installere andre komponenter uden mellemrum:
-hvis omgivelsestemperaturen er 0-25°C og belastningsstrømmen er ca. 8A.
-hvis omgivelsestemperaturen er 25-80°C og belastningsstrømmen er fra 8A til 1A (se vedhæftet kurve).