Lauritz Knudsen dåser og regler for isætning i væg.

LK har dåser for:

§  Indmuring

§  Indstøbning

§  Forfradåser for hule pladevægge

Se vores Fuga dåser her

Se vore Opus dåser her

  • De 3 dåsetyper er UL-Demko godkendte til nævnte vægtyper.
  • Ved anvendelse i andre typer væg skal dåsen/monteringen stadig leve op til kravene i Standarden DS/EN 60670-1.
  • Dåsen fastgøres ved dens normale fastgørelsesmetode.
  • NB: Forfradåsen og indmuringsdåsen kan opsættes i massive trævægge/-stolper.
  • Udover den korrekte håndværksmæssige montering/indbygning skal der gøres opmærksom på kravet til fastgørelse af stikkontakter i dåser.
    • Denne fastgørelse testes iht. den danske stikkontakt standard:
    • DS 60884-2-D1:2017, § 24.21. Denne test siger bl.a.:
    • Med en kraft på 200N, der påføres med en vinkel på 45° ud fra væggen, rotereå s der gradvist en fuld cirkel på 360° under testen.
    • Efter testen må stikkontakten ikke, være forskudt mere end 0,5 mm fra dåsen.s
  • Dette krav til stikkontakters fastgørelse giver naturligvis kun mening hvis der også stilles samme krav til dåsens fastgørels i en væg!
  • Glødetrådskravet for dåser til hule pladevægge er 850°C, hvorimod glødetrådskravet til andre dåsetyper er 650°C.
Det er ikke tilladt at skære af dåsens højde, så dåsedybden ændres.
Det skyldes, at de mange forskellige produkter vi har i sortimentet, derved ikke længere alle kan bruges.

Schneider Electric Danmark

Se mere
Produkt:
Område:
Artikler som kan være nyttige
Se mere
Produkt:
Område: