Huller i plasttavler pr 01-07-2021
Hvis der skal lukkes for et uønsket hul i en tavle, skal man være opmærksom på at tavlen stadig skal opfylde Standarden.
Dette gælder også for tætning af manglende flange pakning til LK UG tavler.
Man skal fx være opmærksom på IP-tæthed ( IP2XC).
Standarden kunne være: DS/EN 61439-3: Lavspændingstavler - Del 3: Fordelingstavler beregnet til at blive betjent af lægmand.
Generelt for hele tavlen gælder, at der kun må anvendes de af producenten anviste flanger til rør og kabler.
For tavleafdækningen gælder:
Kan der fås en ny, anbefaler vi at den defekte udskiftes. Alternativt skal huller lukkes med brandpasta så tavlen overholder IP2XC.
For bagpladen gælder:
Det anbefales af bruge tilbehørs flanger, alternativt skal huller lukkes med brandpasta så tavlen overholder IP2XC.
Se flanger og tavler her:
https://www.lk.dk/produkter?iid=357