Søg i ofte stillede spørgsmål
PLC M241 / M251 FTP forbindelse igennem Secomea remote connection
Tilgå M241 via FTP forbindelse igennem Secomea remote connection
Forbind med FTP på PLC’en via to forskellige fremgangsmåder:
For at forbinde til FTP på PLC’erne via Secomea er der følgende to fremgangsmåder, vælg Layer2 på Secomea eller sæt PLC op til Plain FTP.
Metode 1: Gør at TLS certifikat kan bruges og der forbindes som hvis man er til stede lokalt
Secomea Layer2
Der kommer et ekstra netværkskort som sættes op i det pågældende segment og herefter logges på via FileZilla (via Quickconnect) og man kan godkende TLS certifikat.
https://kb.secomea.com/docs/layer-2-agent
Metode 2: Gør at der kun bruges FTP uden TLS certifikat, kræver at der ændres i FileZilla's opsætning
Plain FTP
PostConfiguration sættes til:
# TM241CE40T/U / FTP Encryption
# 1=encryption enforced, 0 otherwise
.param[1106] = 0
https://product-help.schneider-electric.com/Machine%20Expert/V2.0/en/m241prg/index.htm#rhfulllayout=true%3Frhfulllayout%3Dtrue&rhsearch=ftp&rhsyns=%20&rhandsearch=0&SUBSTRSRCH=1&t=m241prg%2FD-SE-0002958.html
Secomea sættes til Generic -> FTP
Opsætning af FileZilla:
Udgivet til:Schneider Electric Danmark
Se mere
Område:
Se mere
Område: