¿Qué tan pequeño puede ser un motor con un arrancador suave ATS22?

Article available in these languages: Engelsk

Cuestión:
El motor debe estar subdimensionado en un ATS22

Línea de productos:
Altistart 22

Entorno:
Todos los modelos

Causa:
N/D

Resolución:
El ATS22 es muy tolerante al funcionamiento de motores pequeños. Está diseñado para proporcionar protección contra sobrecarga del motor para FLA al menos el 40% del valor nominal del arrancador suave.
El rango de ajuste del parámetro de arranque (In) 0.4x IcL to IcL,
La medida IcL es el valor nominal de amperaje del arrancador suave.
Si se utiliza un motor más pequeño, debe utilizarse un relé de sobrecarga externo.

Schneider Electric Danmark

Se mere
Område:
Artikler som kan være nyttige
Se mere
Område: