¿Por qué no se puede utilizar el sistema delta de 480V en tableros de alumbrado NF?

Article available in these languages: Engelsk

Problema:
Incompatibilidad de sistemas Delta de 480 Vca con tableros NF

Línea de productos:
Tableros

Entorno:
Tableros de alumbrado NF

Causa:
Aplicación, instalación, clasificación

Resolución:
Los interruptores derivados EDB utilizados para paneles NF tienen una tensión máxima de un polo de 277 V. En un sistema delta de 480 V, un solo polo tendría 480 V, que es más de la tensión para la que los interruptores derivados están diseñados.

Schneider Electric Danmark

Se mere
Område:
Artikler som kan være nyttige
Se mere
Område: