¿Cuál es la diferencia entre los transformadores EX y los nuevos de la serie EXN?

Article available in these languages: Engelsk

Problema:
Para los transformadores EX y EXN: ¿Cuáles son las diferencias?

Línea de productos:
Transformadores de baja tensión

Entorno:
EX y EXN

Resolución:
Las principales diferencias entre los transformadores EX y EXN son las dimensiones y la necesidad de agregar un protector contra descargas para aplicaciones NEMA 2.

Los EXNs, lanzados en 2019, cuentan con un concepto de gabinete consolidado que estandarizará todos los tamaños de gabinetes dentro de una familia kVA. Los EXNs son de 15 a 150 kVA. Los tamaños más grandes son los transformadores EX. Las dimensiones EXN serán diferentes a la línea EX y ya no tendrán varios tamaños de gabinete en función de un número de pieza determinado.  Ejemplo: EXN75T3H, EXN75T3HCU, EXN75T3HF, EXN75T3HB, EXN75T3HNLP tendrán el mismo tamaño de gabinete y estilo M.  Los accesorios relacionados serán los mismos para esa clasificación específica de KVA.
Una vez que conozca la clasificación KVA, los gabinetes y accesorios EXN serán los mismos para la clasificación KVA dada.

Schneider Electric Danmark

Bilag
EXN SpecTech Handout.pdf [400.49 KB]
Se mere
Område:
Artikler som kan være nyttige
Se mere
Område: