Udforsk funktionerne og fordelene
-
・ Se alle intelligente enheder i eltavlen
・ Undersøg firmwarekompatibilitet og installér opgraderinger efter behov
・ Se kommunikationsarkitekturen, og justér kommunikationsindstillinger
・ Se listen over enheder, der er placeret i eltavlen, og konfigurer elektriske indstillinger for afbrydere og målere -
Udfør FAT (Factory Acceptance Test) og rapportering:
・ Test MasterPact MTZ-maksimalafbrydere med automatisk udløserkurve-test, zone selektivitetstest
・ Test kommunikationskablet, og generer rapporter -
・ Juster indstillingerne uden at oprette forbindelse til enhederne via konfigurationens offline-funktion
・ Brug kørselsfunktioner til at øge konfigurationen af indstillingerne - for flere enheder samtidig
・ Generer en omfattende projektrapport, der viser din eltavle og relaterede enheder, firmwareversion, serienumre osv. -
・ Opret en unik QR-kode for hele eltavlen og upload derefter al relevant dokumentation, inklusive vigtige CAD-tegninger, brugervejledninger, stykliste, diagrammer, fotos og meget mere til vores sikre cloud-lager
・ Initiér forebyggende vedligeholdelsesplaner og eksporter data til den digitale logbog-funktion i EcoStruxure Facility Expert, vores app og cloud-baserede software til facilitet og bygningsstyring
・ Den digitale logbog-funktionalitet forenkler projektets overdragelse, hvilket gør det hurtigere og lettere for anlægsejeren at få adgang til historiske oplysninger og samarbejde med alle projektpartnere -
・ Maksimalafbrydere: MasterPact MTZ; MasterPact NT/NW ComPact NSX & NSXm; PowerPact TeSys GV4
・ elmålere: PM2000 PM3000 PM5000 PM8000 ION9000
・ energimålere: iEM2000; iEM3000; PowerTag-sensorer
・ Gateways: COM'X 210 og 510 Smartlink PowerTag-link; Link 150 EGX100, 300
Egenskaber
![](https://www.se.com/dk/da/assets/v2/529/media/314551/900/Whitepaper-IC-1800x900.jpg)
Se vores samling af praktiske videoer og selvstudier, der hjælper dig med at forstå og udnytte EcoStruxure Power Commissions funktioner. Klik og udforsk i dag!
![](https://www.se.com/dk/da/assets/v2/529/media/14239/900/182073033-131x171.jpg)