Vores varemærker

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website
mobile charge with battery backup ups

En vejledning til at hjælpe dig med at vælge det UPS-nødstrømsbatteri, der fungerer bedst til dine behov.

En vejledning til at hjælpe dig med at vælge det UPS-nødstrømsbatteri, der fungerer bedst til dine behov.

En nødstrømsforsyning (UPS) giver garanteret strømbeskyttelse til tilsluttet elektronik. Når strømmen afbrydes eller svinger uden for sikre niveauer, vil en UPS øjeblikkeligt levere ren batterinødstrøm og overspændingsbeskyttelse til tilsluttet, følsomt udstyr.
APC, vores førende mærke, tilbyder UPS-muligheder til computere, eksterne enheder, netværk, servere samt datacentre og anlæg.

Har du brug for hjælp til at vælge et UPS-nødstrømsforsyningsbatteri?

Brug vores UPS-vælger til at modtage en tilpasset anbefaling til et nødstrømsforsyningsbatteri til dit hjem eller din virksomhed.

Hvorfor har du brug for en UPS i hjemmet eller i virksomheden?

Hjem: De elektroniske enheder, du bruger hver dag til kommunikation, sikkerhed og underholdning, er i fare for at få skader og fejl på grund af uventede strømafbrydelser, spændingsudsving eller andre strømafbrydelser. En UPS giver batterinødstrøm og beskyttelse til elektroniske enheder, inklusive:

  • Trådløst netværksudstyr (routere, modemmer)
  • Computere
  • TV’er
  • Sikkerhedssystemer
  • Spillekonsoller
  • Mobilenheder

Virksomhed: Nedetid forårsaget af strømafbrydelser er frustrerende for alle, men kan være økonomisk lammende for en virksomhed eller organisation. Hvert år går milliarder af dollars tabt på grund af nedetid, der skyldes strømafbrydelser, som en UPS kunne have forhindret. For Fortune 1000-virksomheder:

  • Gennemsnitlige årlige omkostninger ved uforudset nedetid på 1,25-2,5 mia. USD
  • Gennemsnitlige omkostninger pr. time ved infrastrukturfejl: 100.000 USD
  • Gennemsnitlige omkostninger pr. time ved fejl i vigtige programmer: 500.000-1 million USD

Små og mellemstore virksomheder kan være udsat for økonomisk risiko pga. en begrænset evne til at generere omsætning i nedetid.

Elektronik har både maksimale watt-værdier og maksimale volt-ampere-værdier (VA). Ingen af kategorierne må overskrides af det tilsluttede udstyr. Watt måler den reelle effekt, der trækkes af udstyret, mens volt-ampere er produktet af den spænding, der tilføres udstyret gange den strøm, der trækkes af udstyret.

For computere og UPS-enheder kan watt- og VA-klassificeringerne variere betydeligt, selvom VA-klassificeringen altid er større end watt. Forholdet mellem watt og VA kaldes "effektfaktoren" og udtrykkes enten som et tal (dvs. 0,8) eller en procentdel (dvs. 80 %). Når du skal vælge en UPS til dine specifikke behov, er det effektfaktoren, der betyder mest. Normalt bør din UPS have en udgangswatt-kapacitet, der er 20-25 % højere end den samlede strømbelastning fra alt tilsluttet udstyr.

Driftstid henviser til den tid, en UPS vil kunne forsyne det tilsluttede udstyr i tilfælde af strømsvigt. Jo mere udstyr, du har tilsluttet din UPS, jo mindre driftstid vil du have, så det er vigtigt at sikre, at din UPS kun forsyner dit mest kritiske udstyr med nødstrøm.

Hvad er nogle vigtige funktioner, der skal forstås, når man vælger et UPS-system?

Basis

  • Batterier, som brugeren selv kan udskifte – øger tilgængeligheden ved at lade trænede brugere udføre opgraderinger og udskiftninger af batterier.
  • Udgange kun til overspænding - Beskyt sekundær elektronik mod overspænding og stigning i spænding uden at reducere batteristrømmen, der bruges til at drive primær elektronik under strømsvigt.
  • Fejlindikator for ledningsføring i bygningen – LED-indikator, der informerer brugerne om potentielt farlige ledningsføringsproblemer i vægkredsløb.
  • Udtag med afstand mellem transformatorblokke – beskyt udstyret uden at blokere adgangen til andre stikforbindelser.
  • Automatisk selvtest – periodisk batteritjek, der sikrer tidlig registrering af batterier, der skal udskiftes.

Forbedret

  • Automatisk spændingsregulering (AVR) – giver høj applikationstilgængelighed ved at korrigere lav- og højspændingsforhold uden at bruge batteriet.
  • Pure Sine-Wave-udgang på batteri – simulerer strømforsyning for at opnå den højeste grad af kompatibilitet for aktive PFC-servere (effektfaktorkorrigeret) og følsom elektronik.
  • SmartSlot – tilpasser UPS-funktioner med netværksstyringskort.
  • Skalerbar driftstid – giver mulighed for ekstra driftstid via eksterne batterienheder efter behov.
  • Effektstyring – beskytter tilsluttede belastninger mod overspænding, stigning i spænding, lyn og andre strømforstyrrelser.

Avanceret

  • Justerbare spændingsoverførselspunkter – maksimer nyttig batterilevetid ved at udvide indgangsspændingsvinduet eller stramme udgangsspændingsreguleringen.
  • Temperaturkompenseret batteriopladning – forlænger batteriets levetid ved at regulere opladningsspændingen i henhold til batteriets temperatur.
  • Intelligent batteristyring – maksimerer batteriets ydeevne, levetid og pålidelighed med intelligent, præcis opladning.
  • Meddelelser om forudsigelige fejl – Leverer fejlanalyse med tidlig varsling, hvilket sikrer proaktiv udskiftning af komponenter.
  • Plug-and-Play eksterne batterier – Sørg for ren, uafbrudt strøm, når UPS'en får ekstra kørselstid.

Mange strømproblemer stammer fra det kommercielle elnet, som med sine tusindvis af kilometer transmissionslinjer er udsat for skader fra vejrvariationer som orkaner, tordenvejr, sne, is og oversvømmelser samt udstyrssvigt og trafikulykker.

Yderligere oplysninger om de forskellige typer strømproblemer finder du i vores hvidbog "De syv typer strømproblemer"

APC computer and CPU on a Table

Nødbatteri og beskyttelse mod overspænding til computere, hjemmenetværk, ekstern lagring, gaming, hjemmeservere og meget mere.

Køb vores produkter
Smart UPS Black APC

Tilgængelighed og styring af strøm til alt fra basisservere til højtydende servere, lagring og netværkssystemer til virksomheder.

Gennemse disse produkter

Trefaset strømbeskyttelse med fuldt integrerede løsninger til enterprisenetværk, datacentre, forretningskritiske systemer og industri-/produktionsprocesser.

Se vores udvalg

Sikre strømsystemer til specielle enkeltfasede applikationer, inklusive industrielle styringer, vedvarende energi, søfart, telekommunikation og andre konfigurationer.

Vis alle indstillinger

Software, netværkskort og eksterne enheder til UPS-styring samt sikker systemnedlukning.

Få flere oplysninger

Batterikassetter (RBC) til Back-UPS, Smart-UPS og Smart-UPS On-Line.

Få mere at vide

Brug for hjælp?

Produktvælger

Find hurtigt og nemt de rette produkter og det rette tilbehør til dine anvendelser.

Få et tilbud

Start din salgsforespørgsel online, så vil du blive kontaktet af en ekspert.

Find forhandler

Find den nærmeste Schneider Electric-distributør.

Hjælpecenter

Find supportressourcer til alle dine behov på ét sted.

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.