The Matrix-UPS will operate within all standard specification ratings in a surrounding (or environmental) temperature range of 0°C to +40°C (+32°F to +104°F). The internal temperature limitation for the Matrix-UPS as reported through PowerChute plus software may be as high as +70°C (+158°F).
Please note that while the Matrix-UPS Electronics and Isolation units may operate in ambient temperatures up to 40C, the SmartCell and SmartCell XR battery systems should not be exposed to ambient temperatures above 30C. Ideally, batteries would be placed in an environment where temperatures never exceed 25C.
Publié pour: Schneider Electric Algeria
Besoin d'aide ?
Commencez ici !
Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.
Contactez le support
Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Parcourir la FAQ
Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.
Contacter le service commercial
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.