{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Consulter notre FAQ
Il a un circuit de OVA58001 et un autre de OVA59301 ?
Question:
Il a un circuit de OVA58001 et un autre de OVA59301. Le tout connecté à la même télécommande TBS50 ref 15855
Est-ce que cette installation est correct ?
A priori d’après le client seul les OVA59301 communiqueraient avec la télécommande
Ne faudrait-il pas utiliser la TBS Smart 100 « OVA59800 » à la place ?

Réponse:
Il y a peut être une confusion de la part de l'utilisateur car c'est l'OVA59301 qui ne devrait pas fonctionner avec la TBS 15855.

Les BAES OVA59301 - comme tous les BAES Exiway - impose l'utilisation des télécommandes OVA59800 / OVA59801.
Ces télécommandes sont aussi compatibles avec l'ensemble des BAES anciens et actuels.

Par contre la télécommande 15855 n'est pas compatible avec les BAES Exiway OVA59xxx.

Il est tout a fait possible de mixer des BAES de différentes générations, mais si il y a au moins un BAES exiway il faudra utiliser la télécommande  OVA59800 ou OVA59801.

De plus , le test de fonctionnement doit etre réalisé secteur coupé et dans ce cas tous les BAES doivent s'allumer puis répondre aux ordres de la télécommande.
Lors d'un test d'allumage par la télécommande lorsque le secteur est présent,  les BAES pourront avoir des comportements différents.
Par exemple:
L'OVA58001 s'éteindra apres quelques secondes et seule sa LED de présence secteur clignotera , puis le BAES repassera en veille normale.
L'OVA59801 s'allumera apres quelques secondes et restera allumé une dizaine de secondes avant de repasser en veille normale.

RQ : Le test de fonctionnement par la télécommande lorsque le secteur est présent n'est pas défini par la règlementation. Seul le test secteur coupé est règlementaire.

Schneider Electric Algeria

En savoir plus
Gamme :
En savoir plus
Gamme :