{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Consulter notre FAQ
Cuáles son los rangos de voltaje de acuerdo a la sensibilidad de la UPS BE550G-LM
Problema:


Como funcionan los rangos de voltaje de la UPS de la familia BE


Ambiente:

Todos


Solucion:


Los rangos de voltaje dependiendo del estado se sensibilidad son los siguientes:

LED color Verde (Sensibilidad baja)

88Vac a 142 Vac
Utilice este ajuste con equipos que sean menos sensibles a las fluctuaciones de distorsión de tensión o de forma de onda.

LED color Rojo (Sensibilidad media)
92 Vac a 139 Vac
Utilice esta configuración en condiciones normales.

LED color Ámbar  (Sensibilidad alta)
96 Vac a 136 Vac

Utilice este ajuste cuando el equipo conectado es sensible a las fluctuaciones de voltaje y forma de onda.

Schneider Electric Algeria

En savoir plus
Gamme :
Les articles qui pourraient être utiles
En savoir plus
Gamme :