Les modules d’interface codeur sont utilisés pour faire fonctionner Flux Vector Control avec capteur (mode FVC) sur les moteurs asynchrones, ou pour faire
fonctionner Vector Control avec recopie de vitesse (mode FSY) sur les moteurs synchrones.
Ils améliorent les performances du variateur quelle que soit la charge du moteur :
améliorent la précision de vitesse statique.
En fonction du modèle, les modules d’interface codeur peuvent également être utilisés pour la surveillance, quel que soit le type de contrôle :
synchroniser la vitesse de plusieurs variateurs. Les options de codeur ont une entrée de capteur thermique qui surveille un capteur de température standard.
4 modules sont disponibles, en fonction de la technologie de codeur :
fonctionner Vector Control avec recopie de vitesse (mode FSY) sur les moteurs synchrones.
Ils améliorent les performances du variateur quelle que soit la charge du moteur :
- bcouple à vitesse nulle,
- contrôle de vitesse précis,
- précision du couple,
- temps de réponse plus courts lors des montées subites de couple,
- performances dynamiques améliorées à l’état transitoire.
améliorent la précision de vitesse statique.
En fonction du modèle, les modules d’interface codeur peuvent également être utilisés pour la surveillance, quel que soit le type de contrôle :
- détection de survitesse,
- détection de glissement de charge.
synchroniser la vitesse de plusieurs variateurs. Les options de codeur ont une entrée de capteur thermique qui surveille un capteur de température standard.
4 modules sont disponibles, en fonction de la technologie de codeur :
- codeur avec sortie logique,
- codeur avec sortie analogique,
- codeur résolveur,
- codeur HTL