{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Consulter notre FAQ

Quelles sont les fonctions des résistances de freinage pour le variateur de vitesse ATV900?

Les résistances de freinage permettent aux variateurs Altivar Process de fonctionner pendant le freinage jusqu’à l’arrêt, en dissipant l’énergie de freinage. Ils permettent d’optimiser le
couple de freinage transitoire.
Les résistances de freinage sont conçues pour être montées à l’extérieur de l’armoire, mais ne doivent pas empêcher le refroidissement naturel. Les entrées et les sorties d’air ne doivent en
aucun cas être obstruées. L’air doit être exempt de poussière, de gaz corrosif et de condensation.

Plusieurs types de résistances sont disponibles, en fonction du calibre du variateur :
  • Avec boîtier IP 20 et IP 23 et surveillance thermique assurée par thermocontact ou par le variateur.

Les circuits internes des variateurs Altivar Process de puissance nominale inférieure ou égale à 90 kW/ 120 HP sont équipés d’un transistor de freinage dynamique intégré.

Une unité de freinage externe est nécessaire pour les variateurs Altivar Process montés au mur entre 110 kW/150 HP et 160 kW/250 HP et 214,5 HP à 400...480 V et entre 55 kW/75 HP et
75/100 HP à 200...240 V.

Schneider Electric Algeria

En savoir plus
Gamme :
En savoir plus
Gamme :