norme CEM pour les “produits” d’entraînement électrique à vitesse réglable : IEC/EN 61800-3, édition 2, catégorie C2 ou C3 en environnement 1 ou 2, et conformément à
la directive européenne sur la compatibilité électromagnétique (CEM).
Le filtre CEM intégré permet d’acheminer le courant de fuite vers le sol. Le courant de fuite peut être réduit en déconnectant les capacités des filtres (consulter le guide
d’installation sur notre site internet www.schneider-electric.com).
Dans cette configuration, le produit n’est pas conforme à la directive CEM européenne.
Publié pour: Schneider Electric Algeria
norme CEM pour les “produits” d’entraînement électrique à vitesse réglable : IEC/EN 61800-3, édition 2, catégorie C2 ou C3 en environnement 1 ou 2, et conformément à
la directive européenne sur la compatibilité électromagnétique (CEM).
Le filtre CEM intégré permet d’acheminer le courant de fuite vers le sol. Le courant de fuite peut être réduit en déconnectant les capacités des filtres (consulter le guide
d’installation sur notre site internet www.schneider-electric.com).
Dans cette configuration, le produit n’est pas conforme à la directive CEM européenne.
Publié pour: Schneider Electric Algeria




Besoin d'aide ?
Commencez ici !
Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.
Contactez le support
Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Parcourir la FAQ
Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.
Contacter le service commercial
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.