{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Consulter notre FAQ

Comment choisir un démarreur-ralentisseur progressif Altistart 48?

L’Altistart 48 doit être choisi en fonction de 3 critères principaux :

1- La tension d’alimentation du réseau électrique à choisir entre 2 gammes :
  • tension alternative triphasée : 230 – 415V,
  • tension alternative triphasée : 208 – 690V .
2- La puissance et le courant nominal de la plaque signalétique moteur .
3- Le type d’application et le cycle de fonctionnement .
Afin de simplifier le choix, les applications sont classées suivant 2 types :
  • applications standard,
  • applications sévères .
Les applications standard ou sévères définissent les valeurs limites de courant et de cycle pour les services moteur S1 et S4 .

Schneider Electric Algeria

En savoir plus
Gamme :
Enclosed ATS48
En savoir plus
Gamme :
Enclosed ATS48