Consulter notre FAQ
Quelle est la définition de l'application sévère pour le démarreur-ralentisseur progressif Altistart 48?
En application sévère, l’Altistart 48 est dimensionné pour répondre à :
La protection thermique moteur doit être positionnée en classe 20 .
Exemple : broyeur .
- Un démarrage à 4 In pendant 48 secondes ou à 3 In pendant 90 secondes, en partant de l’état froid (correspond à un service moteur S1) .
- Un démarrage à 4 In pendant 25 secondes, avec un facteur de marche de 50 % et 5 démarrages par heure, ou un cycle thermiquement équivalent (correspond à un
La protection thermique moteur doit être positionnée en classe 20 .
Exemple : broyeur .
Publié pour:Schneider Electric Algeria
En savoir plus
Gamme :
En savoir plus
Gamme :