{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Consulter notre FAQ

Quelles sont les recommandations à considérer pour le raccordement du Cardew C?

Merci de considerer les recommendations suivantes:
  • Il doit être branché au plus près du transformateur MT/BT entre le neutre et la terre, ou entre une phase et la terre si le couplage secondaire du transformateur est en triangle ou à neutre non sorti.
  • Section du conducteur de liaison:
  1. Câble ou barre, avec une section adaptée à la puissance du transformateur.
  2. Le conducteur de liaison est à considérer comme un conducteur de protection (PE) et le calcul de sa section doit respecter les normes d’installation en vigueur, en considérant que cette partie de l’installation est protégée par les protections en amont du transformateur MT/BT.
  3. La formule de calcul de la section du conducteur PE est, selon la norme CEI 364 : S = √ I2 t/k où S est la section du conducteur de protection en mm2, I est la valeur du courant de défaut, t est le temps de fonctionnement du dispositif de protection, k est un coefficient dépendant du métal et des isolants du conducteur.

Schneider Electric Algeria