{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Consulter notre FAQ

Quelles sont les fonctions des blocs différentiels Vigi C120 (type SI)?

Lorsqu’il est associé à un disjoncteur C120, le bloc Vigi C120 offre les fonctions suivantes :
  • protection des personnes contre les chocs électriques par contact direct (30 mA),
  • protection des personnes contre les chocs électriques par contact indirect (> & = 300 mA),
  • protection des installations contre les risques d’incendie (300 mA à 1000 mA).
Particularité du type SI :
ils sont adaptés pour fonctionner dans les ambiances présentant :
  • d’importants risques de déclenchements intempestifs : coups de foudre
rapprochés, régime IT, présence de ballasts électroniques, convertisseurs de
fréquence, présence d’appareillage incorporant des filtres antiparasites du type
éclairage, micro-informatique, etc.
  • des sources d’aveuglement :
  1. présence d’harmoniques ou de réjection de fréquence élevée
  2. présence de composantes continues : diodes, ponts de diode, alimentations à découpage, etc.
  • protégé contre les déclenchements intempestifs dus aux surtensions passgères
(coup de foudre, manœuvre d'appareillage sur le réseau, etc.)

Schneider Electric Algeria

En savoir plus
Gamme :
Vigi for Acti9 C120
En savoir plus
Gamme :
Vigi for Acti9 C120