{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Consulter notre FAQ

Quelles sont les Conditions normales de service des cellules Moyenne Tension selon les Normes?

Les conditions normales de service pour l’appareillage pour l’intérieur sont les suivantes:

a) la température de l'air ambiant ne dépasse pas 40 °C et sa valeur moyenne, mesurée sur une période de 24 h, ne dépasse pas 35 °C. La température de l’air ambiant ne descend pas en dessous de –5 °C;

b) l'influence des rayonnements solaires est inexistante;

c) l'altitude n'excède pas 1 000 m;

d) l'air ambiant n’est pas pollué de manière significative par de la poussière, de la fumée,des gaz corrosifs et/ou des gaz inflammables, des vapeurs ou du sel. Il est considéré comme étant d’une sévérité de pollution d’un site de classe ‘’très faible’’ selon l’IEC TS 60815-1:2008;

e) les conditions d'humidité sont les suivantes:

– la valeur moyenne de l’humidité relative, mesurée sur une période de 24 h, n'excède pas 95 %;

– la valeur moyenne de la pression de vapeur d'eau, mesurée sur une période de 24 h, n'excède pas 2,2 kPa;

– la valeur moyenne de l’humidité relative, mesurée sur une période d’un mois, n'excède pas 90 %;

– la valeur moyenne de la pression de vapeur d'eau, mesurée sur une période d'un mois,n'excède pas 1,8 kPa.

Schneider Electric Algeria